Métodos de sincronización de hora - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

En el sistema Metasys hay disponibles tres métodos de sincronización horaria de red, como la sincronización horaria de Windows Simple Network Time Protocol (SNTP) (solo para motores NxE), la sincronización horaria Multicast y la sincronización horaria de BACnet®.

Los métodos de Microsoft Windows y Multicast se pueden usar cuando haya disponible un servidor horario principal SNTP. Si el Director de Sitio no tiene acceso a servidores horarios SNTP, puede usar el método de sincronización de BACnet.

Para habilitar un método de sincronización horaria, modifique el atributo Time Sync Method correspondiente al sitio. Consulte las secciones Pasos para administrar correctamente la hora y Configuración del método de sincronización horaria.