Hora en objeto de dispositivo y barra de estado de interfaz de usuario - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

La fecha, hora y zona horaria de la barra de estado de la interfaz de usuario de SMP indican la fecha, hora y zona horaria de dicho dispositivo. La fecha, hora y zona horaria en el objeto de dispositivo examinado son iguales, pero a veces puede parecer que hay discrepancia o demora entre ambos. Este funcionamiento es normal. Consulte Figura 1.

Figura 1. La hora y la fecha locales aparecen en la interfaz de usuario

En un motor de red de la versión 8.0 o posterior, la fecha y hora local que aparecen en la ventana Focus del objeto de dispositivo se basan en la zona horaria predeterminada definida para el dispositivo. Si el motor se encuentra en una zona horaria distinta al Director de Sitio, la fecha y hora actuales mostradas para cada uno son distintas.

En el Director de Sitio del servidor Metasys, la zona horaria, la fecha y la hora en el objeto de dispositivo las establece el usuario o el servidor horario del sitio designado. En un motor de red ajeno al Director de Sitio, la zona horaria, la fecha y la hora en el objeto de dispositivo proceden del Director de Sitio. El objeto de dispositivo traslada la zona horaria, la fecha y la hora a la barra de estado de la pantalla. Si el dispositivo está ocupado, la actualización correcta de la zona horaria, fecha y hora en la barra de estado puede tardar unos minutos.