Descripción de la sincronización horaria - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

En esta sección se resume la sincronización horaria en un sitio con diversos componentes del sistema. Tabla 1 resume los orígenes de la hora de diversos elementos del sistema. Siempre se utiliza la hora universal coordinada (UTC) y todos los dispositivos del sistema gestionan el horario de verano.

Tabla 1. Orígenes de la hora

Elemento

Origen de la hora

Datos de tendencias del motor de red

Motor de red

Eventos del motor de red

Motor de red

Comandos del motor de red

Motor de red

Anotaciones

Metasys Server 1

Confirmaciones de evento

Servidor Metasys 1

1 Incluye ADS, ADX, ADS-Lite, OAS y ODS.