Vista del árbol de certificados - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Utilice la vista del árbol de certificados para verificar la cadena de certificados, que es la combinación de certificados raíz, intermedios y de servidor que requiere el dispositivo. Esta información es importante porque la cadena de certificados debe estar completa para configurar con éxito un sitio. La vista del árbol de certificados muestra lo siguiente:

  • Root certificate: el certificado raíz es el de nivel más alto; solo hay uno para cada dispositivo.
  • Intermediate certificate: el certificado intermedio cuenta con un nivel para cada uno; puede haber uno, varios o ninguno en cada dispositivo.
  • Server certificate: el certificado de servidor es el de nivel más bajo; solo hay uno para cada dispositivo.

La vista del árbol de certificados indica si cada dispositivo tiene la cadena de certificados incompleta o si le falta. En cada certificado, se muestran los siguientes datos:

  • Issued To: el campo del nombre común (CN). En los certificados de servidor, el nombre común debe coincidir exactamente con el nombre de equipo del dispositivo (nombre de host).
  • Expiration: fecha en la que el certificado va a caducar.
  • Details: cuadro desplegable que contiene SHA1 Thumprint para distinguir certificados con el mismo nombre común.
Figura 1. Vista de la cadena de certificados

El siguiente ejemplo muestra la vista de la cadena de certificados cuando falta un certificado.

Figura 2. Ejemplo de certificado que falta