Vista de la lista de certificados - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Utilice la vista de la lista de certificados para determinar si todos los certificados requeridos por cada dispositivo residen en el archivo. La vista de la lista de certificados ofrece estas características:

  • Indicación de un certificado caducado.
  • Indicación de si se requiere un certificado en una o más cadenas de certificados utilizadas por un dispositivo del archivo. La vista de la lista también deja claro los certificados que no se necesitan y pueden eliminarse.
  • Información sobre el certificado, que incluye: Issued To, Type, Device Name (certificados de servidor), Expiration Date, Details (por ejemplo: SHA1 Thumbprint).
  • Encabezados de columna en los que se puede hacer clic y que ordenan las filas según los datos de esa columna.
  • Opciones para importar, exportar y borrar certificados raíz, intermedios o de servidor.
Figura 1. Visualización de detalles del certificado