Sustitución de un certificado autofirmado - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Siga estos pasos para sustituir un certificado existente por un nuevo certificado autofirmado para un motor de red en la base de datos del archivo. Este procedimiento es útil si necesita sustituir un certificado de confianza caducado o comprometido por un certificado autofirmado.

Procedimiento

  1. Abra la base de datos de archivo.
  2. En el menú Tools, seleccione Certificate Management. Aparecerá la pantalla Certificate Management.
  3. Haga clic en la pestaña Devices. Aparece una tabla de dispositivos con certificados.
    Figura 1. Pestaña Devices en la administración de certificados
  4. Seleccione el dispositivo y haga clic en Replace Self-sign.