Exportación de un certificado - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE16 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11
Language
Español (España)

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para exportar un certificado para un motor de red en una base de datos de archivo:

Procedimiento

  1. Abra la base de datos de archivo.
  2. En el menú Tools, seleccione Certificate Management. Aparecerá la pantalla Certificate Management.
  3. Haga clic en la pestaña Devices. Aparece una tabla de dispositivos con certificados. Seleccione el dispositivo cuyo certificado desea exportar.
    Figura 1. Exportación de un certificado
  4. Haga clic en Export Certificate(s). Aparecerá el cuadro de diálogo Export Certificates.
    Figura 2. Pantalla Export Certificate(s) - Select Folder

  5. Haga clic en Export Certificate(s). El archivo del certificado se exporta a la ubicación de la carpeta seleccionada. Por ejemplo: si el nombre del NAE es NAE-1, el archivo del certificado se llamaría NAE-1.pem.