Eliminación de una solicitud de certificado - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Siga estos pasos para eliminar una solicitud de certificado del motor de red en una base de datos de archivo.

Procedimiento

  1. Abra la base de datos de archivo.
  2. En el menú Tools, seleccione Certificate Management. Aparecerá la pantalla Certificate Management.
  3. Seleccione el dispositivo cuya solicitud de certificado desee eliminar. Haga clic en Delete. Aparece un mensaje de confirmación.
    Figura 1. Borrar el mensaje de confirmación del CSR

  4. Haga clic en OK para eliminar la solicitud de certificado. La lista de solicitudes de certificado se actualiza indicando que la solicitud de certificado ha sido eliminada.