Eliminación de un certificado - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para eliminar un certificado del motor de red en una base de datos de archivo:

Procedimiento

  1. Abra la base de datos de archivo.
  2. En el menú Tools, seleccione Certificate Management. Aparecerá la pantalla Certificate Management.
  3. Seleccione el dispositivo cuyo certificado desea eliminar. Haga clic en Delete. Aparece un mensaje de confirmación.
  4. Haga clic en OK para eliminar el certificado. La lista de certificados se actualiza indicando que el certificado ha sido eliminado.