Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Para hacer una copia de seguridad de un certificado para un motor de red, cree una copia de seguridad de la base de datos del archivo utilizando el método tradicional en SCT (). Además de hacer una copia de seguridad de la base de datos del archivo, este proceso también hace una copia de seguridad de los certificados del motor de red. Para obtener más información, consulte la sección Create Backup en Metasys SCT Help (LIT-12011964). También puede hacer una copia de seguridad y almacenar los certificados para su custodia, exportando cada archivo de certificado a un equipo o a un soporte extraíble. Consulte la sección Exporting a Certificate en Metasys SCT Help (LIT-12011964). Por último, a los certificados también se les realiza una copia de seguridad y se guardan cuando se exporta la base de datos del archivo. Consulte la sección Export Database en Metasys SCT Help (LIT-12011964).
Importante:
Como restricción importante para crear y restaurar copias de seguridad de los archivos de la base de datos que contengan certificados de motores de red, debe utilizar el mismo equipo con SCT para ambas operaciones. No restaure el archivo usando un equipo con SCT diferente, o los datos del certificado serán eliminados. Es una medida de seguridad que protege contra el robo de certificados.