Carga de un certificado - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para cargar un certificado de un motor de red en una base de datos de archivo:

Procedimiento

  1. Abra la base de datos de archivo.
  2. En el menú Tools, seleccione Certificate Management. Aparecerá la pantalla Certificate Management.
  3. Haga clic en la pestaña Devices. Aparece una tabla de dispositivos con certificados. Seleccione el dispositivo cuyo certificado desee cargar. (Si necesita cargar los certificados de varios motores, puede seleccionar más de uno de la tabla de dispositivos.)
    Figura 1. Carga de un certificado
  4. Haga clic en Upload. Aparece el asistente para cargar certificados.
    Figura 2. Certificate Upload Wizard

  5. Especifique el nombre de usuario y la contraseña del motor de red (o haga clic en Communicate via Site Director para utilizar las credenciales del Director de Sitio). Haga clic en Test Login. Cuando se confirme el inicio de sesión, haga clic en Next para completar los pasos restantes del asistente de cargar de certificados. Aparece la ventana ActionQ para indicarle el progreso de la carga. Un estado de finalización de OK indica que el proceso de carga del certificado ha tenido éxito.
  6. Cierre la ventana ActionQ.