Exportar certificados - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Use la herramienta SCT para exportar certificados y claves privadas del sistema de archivos local. La exportación de certificados es una medida de precaución opcional que permite exportar y almacenar certificados en un equipo o en un soporte extraíble para su custodia. Tenga en cuenta que los certificados con claves privadas son información sensible que debe tratarse como archivos altamente confidenciales.

Se admiten tres formatos de archivo: *.pem, *.cer y *.crt. Normalmente, cada dispositivo tiene dos o tres archivos de certificados para exportar: un certificado raíz, uno intermedio y uno de servidor. Algunos dispositivos pueden tener más de un certificado intermedio. En cualquier caso, exporte siempre todos los archivos de certificado que el departamento de TI del cliente o la autoridad de certificación proporcionen a partir de la solicitud CSR que les envió.