Descargar certificados - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Utilice la opción Download Certificate para descargar certificados del servidor independientemente de otras acciones. Este método es mucho más rápido que si descargara la base de datos completa con la opción de descargar al dispositivo, Download To Device, en Manage Archive.

Cuando se descargan certificados a un dispositivo del sitio, la SCT determina el conjunto correcto de certificados requeridos por ese dispositivo para configurar con éxito el sitio. Si falta algún certificado, la herramienta SCT incluye el conjunto de certificados que reconoce durante la descarga, pero los certificados que faltan deben importarse antes de que se puedan establecer conexiones de confianza. Además, no se descargan certificados si el certificado del servidor y la clave privada de ese dispositivo no están presentes en el archivo SCT.