Solución de problemas de un ADX dividido - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Si el servidor de aplicaciones/web requiere un reinicio durante el tiempo de ejecución, se puede reiniciar el equipo, sin consideraciones especiales.

Si es necesario reiniciar el servidor de la base de datos, deberá reiniciar tanto el servidor de la base de datos como el equipo del servidor de aplicaciones/web. El servidor de la base de datos debe reiniciarse antes que el servidor de aplicaciones/web. Si no reinicia el equipo en este orden, la aplicación ADX detecta que la base de datos no está disponible e introduce la secuencia de arranque en caliente.

Si esto ocurre, haga lo siguiente:

  1. Apague el servidor de la base de datos.
  2. Apague el servidor de aplicaciones/web.
  3. Inicie el servidor de la base de datos.
  4. Espere hasta que el servidor de la bases de datos y el software SQL Server estén en funcionamiento.
  5. Inicie el servidor de aplicaciones/web.