Si el servidor de aplicaciones/web requiere un reinicio durante el tiempo de ejecución, se puede reiniciar el equipo, sin consideraciones especiales.
Si es necesario reiniciar el servidor de la base de datos, deberá reiniciar tanto el servidor de la base de datos como el equipo del servidor de aplicaciones/web. El servidor de la base de datos debe reiniciarse antes que el servidor de aplicaciones/web. Si no reinicia el equipo en este orden, la aplicación ADX detecta que la base de datos no está disponible e introduce la secuencia de arranque en caliente.
Si esto ocurre, haga lo siguiente:
- Apague el servidor de la base de datos.
- Apague el servidor de aplicaciones/web.
- Inicie el servidor de la base de datos.
- Espere hasta que el servidor de la bases de datos y el software SQL Server estén en funcionamiento.
- Inicie el servidor de aplicaciones/web.