Ralentización de ADS/ADX - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Si se ralentiza el funcionamiento de ADS/ADX, es posible que el servicio de indexación de Windows o los archivos de registro de Windows estén contribuyendo al problema.

El servicio de indexación de archivos de Windows puede generar un archivo de paginación de hasta un gigabyte. Ese tamaño de archivo puede perjudicar las tareas y operaciones del ADS/ADX. Como el software de Metasys no necesita la capacidad de búsqueda rápida que aporta el servicio de indexación, le recomendamos que desactive la indexación. Para ello, abra el Panel de control y escriba Indexación en el cuadro de búsqueda. Haga clic en Opciones de indización. Aparecerá el cuadro de diálogo Opciones de indización. Haga clic en Modificar y elimine todas las ubicaciones seleccionadas. Haga clic en Aceptar.

Los archivos de registro de Windows almacenados en el equipo del ADS/ADX pueden alcanzar un gran tamaño, acaparando a veces gigabytes de espacio en el disco duro, ralentizando el reinicio del equipo del ADS/ADX, el rendimiento del sistema y perjudicando la capacidad de respuesta de la base de datos. Para solucionar este problema, archive todos los archivos de registro situados en el directorio siguiente cuando tengan más de una semana: C:\Windows\System32\Logfiles\W3SVC1. Tras archivarlos, bórrelos del disco duro del ordenador del ADS/ADX. Si desea evitar que se generan muchos archivos de registro en el futuro, puede desactivar el registro de eventos de IIS (también denominado registro HTTP) así:

  1. En el Panel de control, seleccione Sistema y seguridad > Herramientas administrativas > Administrador de Internet Information Services (IIS).
  2. Expanda totalmente el árbol y resalte Sitio web predeterminado.
  3. En Vista Características, haga doble clic en Registro. Aparece la ventana Registro.
  4. En el panel derecho de la ventana Registro, haga clic en Deshabilitar.
  5. Cierre la ventana Registro.
Nota: Si desactiva el registro de eventos de IIS, perderá la utilidad que proporcionan los archivos de registro durante la resolución de problemas. Si desea solucionar problemas del sistema, rehabilite el registro de eventos de IIS.