La actualización de la caché de los Informes avanzados de Metasys o la ejecución de los informes puede fallar con mensajes de 'Sin memoria' o 'Presión de memoria' en el registro de SQL Server - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Cuando se ejecuta un informe con el Sistema de informes avanzados de Metasys, aparece un mensaje de falta de memoria o de presión de memoria en el registro de SQL Server. Este problema solo se produce en un sistema de 32 bits que utilice el parámetro /pae en el archivo boot.ini para permitir el acceso de SQL Server a más de 4 Gb de memoria.

Active la opción Address Windowing Extensions (AWE). Para obtener más información, consulte el artículo de Microsoft: https://technet.microsoft.com/en-us/library/ms190961(v=sql.105).aspx