Introducción a las utilidades de los servicios de Metasys - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Ciertas operaciones pueden requerir que usted inicie o detenga un servicio en el servidor Metasys. Estas operaciones incluyen, entre otras, las funciones de mantenimiento, restauración y renombramiento en el Gestor de Bases de Datos de Metasys. Los escenarios de error también pueden requerir que se inicie, se detenga o se reinicie un servicio en el servidor de Metasys. A partir de la versión 10.0 de Metasys, los archivos por lotes están disponibles para detener, iniciar y reiniciar los servicios del servidor Metasys sin necesidad de reiniciar el equipo central. Cuando se utilizan estos archivos por lotes para detener los servicios del servidor Metasys, no se pierde ningún dato porque los datos se envían a las colas correspondientes (colas de confirmación y/o de lista).