Errores de inicio de ADS/ADX - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active
Nota: Consulte Carpetas en el Visor de eventos de Windows en ADS/ADX cómo se registran estos errores.

Si el ADS/ADX detecta un error al iniciar, lo incluye en el Registro del ADSADX, luego entra en una secuencia de reintento de arranque en caliente. Esta secuencia es el ADS/ADX tratando de reiniciar. Continúa intentando reiniciarse hasta que tiene éxito o hasta que se detenga el servicio Metasys III Device Manager.

Si intenta detener el servicio Metasys III Device Manager durante la secuencia de arranque en caliente, puede tardar hasta 5 minutos en detenerse. Para resolver este problema:

  1. Solucione cualquier incidente susceptible de impedir el arranque de ADS/ADX. Por ejemplo, el software de SQL Server puede estar desconectado. Si no consigue solucionar el problema, proceda como sigue para evitar el reinicio continuo del ADS/ADX:
    1. Abra el Panel de control en el equipo del ADS/ADX y seleccione Herramientas administrativas > Servicios.
    2. En la ventana de servicios, haga clic con el botón derecho en Metasys III Device Manager y seleccione Detener.
    3. Haga clic en Aceptar y cierre todas las ventanas.
    4. En el Panel de control, seleccione Panel de control > Sistema y seguridad > Herramientas administrativas > Visor de eventos.

      Los mensajes El servicio se detuvo en la carpeta de la aplicación para el origen de MIIIDM indican que se ha detenido Metasys III Device Manager.

      Nota: Si no se detiene Metasys III Device Manager, en la ventana Herramientas administrativas > Servicios, haga clic con el botón derecho sobre Metasys III Device Manager y elija Propiedades. Elija el tipo de inicio Manual y reinicie el ordenador. Device Manager no se inicia.
    5. El ADS/ADX no se inicia al reiniciar el equipo. Debe iniciar el servicio Metasys III Device Manager manualmente en caso necesario.
  2. Reinicie el equipo del ADS/ADX.