Carpetas en el Visor de eventos de Windows en ADS/ADX - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

El Registro del ADSADX y las carpetas Metasys Report Server en el Visor de eventos de Windows del ADS/ADX contiene información relacionada con fallos específicos del software ADS/ADX . El ADS/ADX y el OAS comparten el mismo nombre de archivo de registro de eventos: ADSADX Log.

Nota: En un ADX dividido, estas carpetas se encuentran en el ordenador que actúa como servidor web/de aplicaciones.
Nota: Los mensajes aparecen solo en inglés.

Los siguientes eventos aparecen en la carpeta de registro del ADSADX del ADS/ADX :

  • El software de ADS/ADX no lograr inicializar algún subsistema durante el arranque.

  • El software de ADS/ADX falla durante la ejecución cuando intenta escribir en la base de datos de SQL Server.

  • El Registro del ADSADX informa con un mensaje de que se ha agotado el tiempo de espera de la cola. El mensaje contiene el texto System.Messaging.Message.QueueException: Timeout for the requested operating has expired. Este evento indica que MSMQ encontró una excepción mientras leía una cola de mensajes vacía. La aparición esporádica de este error en la carpeta de registro del ADSADX del ADS/ADX es normal. Porque el error solo se produce cuando la cola de mensajes está vacía, todos los mensajes del sistema Metasys han sido procesados con éxito. Sin embargo, si este error se produce de forma constante o continua durante breves períodos de tiempo, puede haber un problema con las colas de mensajes. Informe de este problema a su representante de asistencia de Johnson Controls.

La carpeta de registro del ADSADX tiene el valor predeterminado de Overwrite as Necessary. Si quiere guardar todos los eventos o que la carpeta del registro de eventos tenga un tamaño determinado, haga clic con el botón secundario en la carpeta, en el registro de eventos de Windows, y cambie esta propiedad.

Nota: Hay un problema al visualizar las propiedades del Registro del ADSADX en el Visor de eventos de Windows. Aunque la carpeta esté predeterminada en Overwrite as Necessary, cuando la carpeta se crea durante la primera puesta en marcha del ADS/ADX , aparece en el Visor de eventos de Windows como Overwrite Events Older Than. En realidad, el archivo corresponde a Overwrite as Necessary.

En la carpeta Metasys Report Server se registran errores específicos del sistema de informes avanzados de Metasys, como:

  • cuándo se ha ejecutado un informe

  • quién ha ejecutado un determinado informe

  • el destino de un informe

Los errores adicionales se escriben en la carpeta de la aplicación del visor de eventos de Windows. Ningún evento de esta carpeta es resultado de la información generada por un error o un error propiamente del servicio Metasys III Device Manager (fuente MIIIDM). Los errores detectados en la carpeta de la aplicación incluyen la pérdida de conexión entre el cliente y el servidor o entre el ordenador servidor web/de aplicaciones y el ordenador servidor de bases de datos en un ADX dividido.

Para acceder a la carpeta de la aplicación del Visor de eventos de Windows:

Seleccione Panel de control > Sistema y seguridad > Herramientas administrativas > Visor de eventos.