Moviendo la base de datos de seguridad y borrado de la misma del Director de Sitio degradado - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Procedimiento

  1. Cargue la base de datos de archivos del dispositivo degradado mediante el Asistente de gestión de archivos en la SCT, que también realiza una copia de seguridad de la base de datos de seguridad del dispositivo. Este paso solo es necesario si se utiliza el mismo conjunto de usuarios en el nuevo Director de Sitio o en uno ya existente.
  2. Cargue la base de datos de archivos de uno de los dispositivos (ADS/ADX/motor de red/SCT) en el sitio que nunca haya sido Director del Sitio y que nunca haya tenido copiada una base de datos de seguridad del Director del Sitio (y, por tanto, que tenga una base de datos de seguridad limpia con únicamente las cuentas de usuario predeterminadas).
  3. Copie la base de datos de seguridad que creó en el paso 2 en el dispositivo que se degradó como Director de Sitio utilizando el Asistente de copia de seguridad en la herramienta SCT.
  4. Si está utilizando la base de datos de seguridad del dispositivo degradado en el nuevo Director de Sitio, copie la base de datos de seguridad de la que hizo una copia de seguridad en el paso 1 en el Director de Sitio nuevo o existente.
  5. Cree una copia de seguridad de la base de datos de seguridad del dispositivo que fue degradado y restaurado con una base de datos limpia en el paso 3.
    Nota: Este paso asegura que la base de datos de seguridad del dispositivo en la herramienta SCT coincida con la base de datos de seguridad limpia que copió en el dispositivo en el paso 3.