Supresión de cuentas de usuario de un director del sitio degradado - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Si degrada un motor de red o el ADS/ADX como Director de Sitio y lo convierte en dispositivo secundario del sitio, todas las cuentas de usuario que haya añadido al dispositivo mientras era Director de Sitio se conservarán en la base de datos de seguridad. Si determina que las cuentas de usuario del sitio degradado deben eliminarse después de que se haya producido la degradación, utilice la SCT para realizar los siguientes pasos y preparar una base de datos de seguridad limpia con todas las cuentas definidas por el usuario eliminadas. Esta base de datos limpia puede entonces descargarse en el dispositivo degradado.