Configuración de una impresora local o de red para imprimir informes programados - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La función de informes programados le permite enviar la salida de informes directamente a una impresora conectada o accesible con el Director de Sitio ADS/ADX . Siga los pasos que se indican en esta sección.

Procedimiento

  1. En el ordenador ADS/ADX , cree un nuevo usuario del sistema operativo Windows utilizando el procedimiento estándar específico de su sistema operativo Windows.
  2. Reinicie el ordenador e inicie sesión como el nuevo usuario creado en el paso 1.
  3. Siga los pasos en Configuración de una impresora local o de red en un ADS/ADX.
  4. Si se requiere un reinicio, inicie sesión como el nuevo usuario creado en el paso 1.
  5. Establezca la impresora que ha añadido en el paso 3 como impresora predeterminada para el nuevo usuario.
  6. Imprima una página de prueba para verificar que la impresión funciona para el nuevo usuario.
  7. Si la cuenta del nuevo usuario tiene privilegios de administrador, vaya al paso 8.

    Si la cuenta del nuevo usuario no tiene privilegios de administrador, cierre la sesión y luego inicie sesión con una cuenta de usuario que tenga privilegios de administrador. Esta acción le permite realizar los pasos restantes de esta sección.

  8. Abra el Panel de control en el equipo ADS/ADX y seleccione Herramientas Administrativas > Servicios.

    Seleccione Panel de control > Sistema y seguridad > Herramientas administrativas > Servicios. Haga clic en para continuar si aparece el aviso de Control de cuentas de usuario.

  9. En la ventana de servicios, haga clic con el botón derecho en Metasys III Action Queue y seleccione Propiedades.
  10. En la pestaña de inicio de sesión, haga clic en Esta cuenta.
  11. Ingrese el nombre del nuevo usuario en el campo Esta cuenta y la contraseña del nuevo usuario en los campos Contraseña y Confirmar contraseña.
  12. Haga clic en Aceptar.
  13. En la ventana de servicios, haga clic con el botón derecho en Metasys III Action Queue y seleccione Reiniciar.
  14. Pruebe la impresora creando un informe programado en el ADS/ADX , que esté configurado para ir a esa impresora.
    Nota: Si no tiene una impresora predeterminada válida, aparecerá un mensaje de error de impresión (263).

    Consulte la ayuda Metasys® SMP Help (LIT-1201793) para obtener detalles sobre la característica Informes programados.