Configuración de una impresora local o de red en un ADS/ADX - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Nota: Este procedimiento establece la impresora como destino del DDA de la impresora.

Procedimiento

  1. Asegúrese de que la impresora está encendida y conectada al ordenador o a la red del edificio.
  2. En el Panel de control, haga clic en Hardware y sonido.
  3. Haga clic en Dispositivos e impresoras.
  4. Haga clic en Agregar una impresora para iniciar el Asistente para agregar impresoras. Aparece la pantalla Elegir una impresora local o de red . En Windows 7, esta pantalla tiene el mismo contenido pero está etiquetada como ¿Qué tipo de impresora quiere instalar?
  5. Haga clic en Añadir una impresora local (incluso si la impresora es de red). Aparece la pantalla Elegir un puerto de impresora.
  6. Para una impresora de red, haga clic en Crear un nuevo puerto y seleccione Puerto TCP/IP estándar en la lista desplegable. Vaya al paso 7. Para una impresora local, seleccione Usar un puerto existente y seleccione el puerto apropiado de la lista. Vaya al paso 8.
  7. Haga clic en Siguiente. Aparece la pantalla Escriba un nombre de host o una dirección IP de la impresora.
  8. Introduzca el nombre del host o a la dirección IP de la impresora. El campo Nombre del puerto se rellena automáticamente mientras se escribe el nombre del host o la dirección IP. Mantenga marcada la casilla Consultar la impresora (por defecto).
    Nota: Si desconoce el nombre de host de la impresora que debe utilizar, imprima una página de prueba desde la impresora y busque la línea Nombre de la impresora en la impresión de prueba. Copie el nombre y la sintaxis exactamente. Si no, puede especificar la dirección IP de la impresora en el campo Nombre de host o dirección IP .
  9. Haga clic en Siguiente. Si no se puede recuperar el controlador de la impresora, aparece la pantalla Instalar el controlador de la impresora.
  10. Seleccione el fabricante de la impresora y localice el número de modelo en el cuadro de la lista Impresoras. Si el modelo de impresora no aparece en la lista, haga clic en Tener disco y seleccione el controlador de impresora adecuado en una unidad de red, un disco duro local u otro medio.
  11. Haga clic en Siguiente para continuar. Aparece la pantalla Escribir un nombre de impresora.
  12. Acepte el nombre por defecto de la impresora o escriba un nombre para identificarla. Establezca esta impresora como la predeterminada si la opción está disponible.
  13. Haga clic en Siguiente para continuar. Si utiliza Windows 10, Windows 8.1 o Windows 7, aparecerá la pantalla Compartir impresora. Seleccione la opción No compartir esta impresora. Haga clic en Siguiente.
  14. Comienza la instalación del controlador de la impresora. Cuando termine, aparecerá la pantalla final Añadir impresora.
  15. Si desea probar la impresora, haga clic en Imprimir una página de prueba.
  16. Haga clic en Finalizar para completar la instalación de la impresora.