Configuración de un ADS/ADX como Director del sitio - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando se instala el ADS/ADX, se convierte automáticamente de manera predeterminada en Director de Sitio. Si necesita añadir repositorios adicionales, añada varios dispositivos ADS/ADX y configure los motores para que se registren en un ADX. Para ello, establezca el campo de repositorio del motor en ADX2.

Nota:
  • El ADS-Lite no puede ser Director de Sitio para otros servidores ADS o ADX.