Configuración de un ADS/ADX como Director de Sitio si se elimina el actual Director de Sitio - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Si se definen varios servidores Metasys (dispositivos ADS/ADX) y se elimina el ADS/ADX definido como Director del Sitio, el servidor Metasys superior mostrado en el árbol de navegación de todos los elementos de la base de datos del archivo SCT se convierte automáticamente en el Director del Sitio.

Nota: El ADS-Lite no puede ser Director de Sitio para otros servidores ADS o ADX.

Si fuera necesario, cambie el objeto sitio en el Director del Sitio. Consulte Configuración de un ADS/ADX como Director del sitio.