Cambio del tiempo de espera de la cola de acciones - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Tal vez tenga que cambiar este parámetro si descarga numerosas vistas de usuarios o gráficos que se encuentran en una subred distinta a SCT. En ese caso, el tiempo de espera de la cola de acciones puede agotarse antes de finalizar la descarga. El valor predeterminado del tiempo de espera de la cola de acciones es 30 segundos.

Este parámetro se gestiona en la SCT. Consulte la ayuda Metasys SCT Help (LIT-12011964) para obtener detalles sobre cómo cambiar este parámetro.