Nota: Asegúrese de habilitar y configurar la revocación de certificados adecuada, como los anexos OCSP (Online Certificate Status Protocol). Para obtener más información sobre la configuración de OCSP, consulte https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-ocsp/5792b4c4-c6ba-439a-9c2a-52867d12fb66.
Para implementar la seguridad SSL en el Sistema Avanzado de Informes de Metasys:
- Genere una solicitud de certificado e instale el certificado.
Para ver más información sobre estos pasos, consulte la siguiente dirección:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771438(WS.10).aspx
- Configure el software Metasys para que utilice los protocolos HTTPS (SSL) y HTTP en el equipo en el que tiene previsto instalar el sistema de informes.
- En el Panel de control, haga clic en Sistema y seguridad luego en Herramientas administrativas. En Herramientas administrativas, haga doble clic en el Administrador de Internet Information Services (IIS).
- En el árbol del panel de la izquierda, navegue y amplíe Sitios o Sitios Web.
- En el panel derecho, haga clic con el botón derecho del ratón en Sitio web predeterminado y seleccione Modificar enlaces. Aparece el cuadro Enlaces de sitio.
- Haga clic en Editar. Verifique que el campo del Puerto SSL contenga 443 (Figura 1). Nota: El puerto 80 debe estar abierto en el ADX para la comunicación desde otros dispositivos del sistema. Verifique que la entrada del puerto TCP sea 80.Figura 1. Campo del puerto SSL: 443
- Haga clic en Aceptar.
- Cierre la ventana del Administrador de IIS.
- Instale el software ADX con Metasys Reporting.
- Usando el Explorador de Windows, vaya a:
C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysIII\UI\com\jci\framework - Con un editor de texto, abra frameworkproperties.properties.
- Actualice la línea de configuración advancedReportingURL para usar https: en lugar de http: de forma que aparezca como sigue:
advancedReportingURL=https://SERVERNAME/MetasysReports - Guarde el archivo.
- Usando el Explorador de Windows, vaya a:
C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysReports - Con un editor de texto, abra services.config.
- Elimine las etiquetas de los comentarios desde el archivo. Los marcadores de comentarios aparecen como
<!-- and -->().Figura 2).Nota: No elimine el texto entre las etiquetas de los comentarios. Elimine los tres conjuntos de etiquetas de comentarios que aparecen en el archivo.Figura 2. Etiquetas de comentarios - Guarde el archivo.
- Cierre todas las ventanas del Explorador de Windows.
- En el menú Inicio, en el cuadro de texto Ejecutar, escriba regedit.
- Haga clic en Aceptar. Aparece la ventana Editor del Registro.
- En el árbol de la izquierda, vaya a > > > > .
- En el lado derecho de la pantalla, haga doble clic en SSRSWebURL. Aparece el cuadro Editar cadena.
- En el campo de información del valor, añada una s después de http. El valor debe ser: https://(Nombre del servidor ADx)/ReportServer ().Figura 3). Figura 3. Cuadro Editar cadena
- Haga clic en Aceptar.
- Cierre el Editor del Registro.
- Reinicie el ordenador.
- Inicie sesión en la interfaz de usuario del Sistema Avanzado de Informes de Metasys.
La IU debe abrirse correctamente y la URL de la ventana del navegador debe tener el prefijo https:.