Cambio de la base de datos de archivos utilizada por el Sistema de informes avanzados de Metasys (solo plataforma Windows Server) - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Nota: Para realizar esta tarea, debe tener el permiso de SQL Server CREAR PROCEDIMIENTO en la base de datos de archivos (para crear procedimientos almacenados) y el permiso ACTUALIZAR en la base de datos de informes de Metasys. Como administrador del software SQL Server, debe tener estos permisos de manera predeterminada. Además, debe tener derechos de administrador para el sistema operativo Windows.

Este procedimiento solo es necesario si usted cumple uno de los siguientes requisitos:

  • Se ha instalado el Sistema de informes avanzados de Metasys en su ADX y desea cambiar la base de datos de archivos referenciada por el sistema de informes sin desinstalar ni volver a instalar el software ADX.

  • tiene un ADX Turnkey y desea que el sistema de informes se refiera a un archivo distinto de MyArchive1 (la base de datos de archivos del sistema de informes por defecto en un ADX Turnkey).

Debe repetir este procedimiento cada vez que importe una nueva base de datos.

Procedimiento

  1. Si desea renombrar su equipo ADX , hágalo ahora. Para un sistema distinto de Turnkey, consulte . Apéndice: Cambio de nombre del ADS o ADX y el nombre del equipo en un ADS y ADX unificado. Para un sistema Turnkey, consulte la guía ADS/ADX Turnkey User's Guide (LIT-12011177).
  2. Asegúrese de que la base de datos de archivos que va a asociar con el sistema de informes esté en la misma versión que la SCT del sistema de informes y el ADX .
  3. Importe el archivo alternativo a la SCT.
    Consulte la ayuda Metasys® SMP Help (LIT-1201793) para obtener detalles sobre la importación de bases de datos de archivos a SCT.
  4. Seleccione Inicio > Todos los programas > Accesorios > Símbolo del sistema. Cuando seleccione Símbolo del sistema, utilice la tecla derecha del ratón y seleccione Ejecutar como administrador. Haga clic en Continuar o en si se lo pide el cuadro de diálogo Control de acceso de usuarios.
  5. Escriba lo siguiente en la línea de comandos: CD C:\\ProgramData\"Johnson Controls"\MetasysIII\SQLData\SCTArchive\ARSDBFix
  6. Pulse Intro.
  7. Cuando se le solicite, escriba lo siguiente:

    ARSDBFix.bat “nombre de la base de datos”

    donde “nombre de la base de datos” es el nombre del archivo alternativo. Si el nombre contiene espacios, encierre todo el nombre entre comillas dobles como en el paso 5. Si el nombre no tiene espacios, las comillas no son necesarias.

  8. Pulse Intro. Si se producen errores durante la ejecución, aparecen en la ventana de comandos.
    Nota: Para obtener más información sobre la ejecución, escriba ADRDBFix.bat /? en la línea de comandos y pulse Intro.
  9. En la línea de comandos, escriba lo siguiente:

    ReloadCache.bat

  10. Pulse Intro. Si se producen errores durante la ejecución, aparecen en la ventana de comandos. Cuando aparezca de nuevo el aviso, el procedimiento habrá finalizado.
  11. Escriba Exit.
  12. Pulse dos veces la tecla Intro.