Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
appsettings.config ubicado en el directorio C:\Inetpub\wwwroot\MetasysReports.Procedimiento
- Abra el Panel de control del sistema de informes ADX y seleccione Sistema y Seguridad (o Sistema y Mantenimiento) > Herramientas Administrativas > Administrador de Internet Information Services (IIS). Aparece la ventana Administrador de Internet Information Services (IIS).
- En el árbol de navegación de la izquierda, expanda el nombre del equipo local, Sitios y Sitio web predeterminado. Los sitios web configurados aparecen en el sitio web predeterminado ampliado.
- Seleccione el sitio web Metasys Reports.
- En el panel central de la ventana, haga doble clic en Ajustes de aplicación en la sección ASP.NET. Asegúrese de que la vista de características esté seleccionada. Aparece la ventana Ajustes de aplicación.
- Consulte Tabla 1 para cambiar el ajuste deseado.
-
Para editar un ajuste de configuración, haga doble clic en su nombre en la ventana de ajustes de aplicación. Especifique un nuevo valor y haga clic en Aceptar.
Tabla 1. Resumen de los cambios en el sistema de informes Ajustes de aplicación
Posibles ediciones
Detalles
Actualización automática
Edite los dos siguientes:
- Edite la hora de actualización deseada en CacheRefreshBaseTime.
- Edite la cantidad deseada de horas entre actualizaciones en CacheRefreshInterval.
La hora y frecuencia predeterminadas para actualizar los datos del sistema son las 3:15 a. m. y una vez cada 24 horas, respectivamente. La frecuencia mínima es de 1 hora, aunque no es un valor recomendable porque a los usuarios que hayan iniciado sesión en el sistema de informes en el momento de la actualización se les cerrará automáticamente la sesión. Configure las actualizaciones automáticas de forma que se produzcan en aquellas horas en que sea más probable que el sistema de informes no esté un uso y no establezca intervalos de actualización frecuentes.
Tiempo de espera de la interfaz de usuario del sistema de informes
Edite el valor deseado, en segundos, en WebServiceDBTimeout.
El período de tiempo de espera de la interfaz de usuario del Sistema de Informes Avanzados de Metasys es, por defecto, de 15 minutos (900 segundos).
Si el tiempo de espera del sistema se agota, aumente el valor a 30 minutos (1800 segundos). Si el tiempo de espera del sistema sigue agotándose, aumente el valor un poco más.
Nota: El periodo de tiempo de espera de la interfaz de usuario del Sistema de Informes Avanzados de Metasys se aplica a cada usuario que inicia sesión en el sistema de informes.Límite predeterminado de filas del informe
Edite el valor deseado en RowsLimit.
El límite por defecto del Sistema de de Informes Avanzados de Metasys para el número máximo de filas en un informe es de 10 000. Si el informe alcanza o supera este límite, el sistema le notifica que se ha alcanzado el límite y el informe no se genera. Aumente este número para que los informes devuelvan más de 10 000 filas de datos.
Valores predeterminados del panel Otros filtros
Edite MKTChecked a uno de los siguientes valores:
- false si desea que la casilla Temperatura cinética media (MKT) se desmarque por defecto.
- true si desea que la casilla Temperatura cinética media sea desactivada de forma predeterminada.
Este ajuste determina si la temperatura cinética media se marca en el panel Otros filtros. El ajuste predeterminado es que sea seleccionada la temperatura cinética media.
- Cuando haya terminado, cierre la ventana del Administrador de Internet Information Services (IIS).
- Reinicie el ADX para que los cambios surtan efecto.