Actualización manual de los datos del Sistema de informes avanzados de Metasys - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cada vez que realice alguna modificación en el archivo SCT referenciado por el Sistema de informes avanzados de Metasys, los datos no se actualizarán en el sistema de informes hasta las 3:15 a. m. de la mañana siguiente.

Nota: Los usuarios que hubieran iniciado sesión en el sistema en el momento de la actualización han sido desconectados automáticamente por el sistema. Realice actualizaciones manuales en momentos en que sea probable que el sistema no esté en uso.

Procedimiento

  1. Salga de la interfaz de usuario del Sistema de Informes Avanzados de Metasys.
  2. Seleccione Inicio > Todos los programas > Accesorios > Símbolo del sistema. Cuando seleccione Símbolo del sistema, utilice la tecla derecha del ratón y seleccione Ejecutar como administrador. Haga clic en Continuar o en si se lo pide el cuadro de diálogo Control de acceso de usuarios.
  3. Escriba net stop metasysreportcacherefresh y pulse Intro.
  4. Escriba net start metasysreportcacherefresh y pulse Intro.
    Nota: El proceso de actualización puede tardar varios minutos en completarse. El registro de eventos del ADX incluye una entrada cuando se completa el proceso de actualización o se indican errores.
  5. Escriba exit y pulse Intro.
  6. Abra la interfaz de usuario del Sistema de Informes Avanzados de Metasys, y los datos reflejarán los cambios realizados en el archivo SCT.