Configuración de los ajustes del Sistema de Informes Avanzados de Metasys - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

El administrador del sistema de informes ADX puede actualizar manualmente los datos y modificar la configuración predeterminada en el ADX como cambiar el período de tiempo de espera y el número predeterminado de filas permitido en un informe.

Los ajustes de esta sección vuelven a sus valores predeterminados cuando se actualiza o desinstala/reinstala el software ADX . Cambie la configuración según sea necesario.