Resumen de cambios - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

La siguiente información es nueva o revisada:

  • Se ha eliminado la compatibilidad con SQL Server® 2014. En la versión 12.0, SQL Server® 2014 y SQL Server® 2014 Express ya no son compatibles.
  • Se ha eliminado la compatibilidad con Windows 8.1 ®.
  • Se ha eliminado la compatibilidad con Open Data Server (ODS)
  • Se ha eliminado la compatibilidad con Energy Essentials.
  • Para obtener más información sobre estas actualizaciones, consulte Especificaciones técnicas.
  • Nota: Asegúrese de habilitar y configurar la revocación de certificados adecuada, como los anexos OCSP (Online Certificate Status Protocol). Para obtener más información sobre la configuración de OCSP, consulte https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-ocsp/5792b4c4-c6ba-439a-9c2a-52867d12fb66.