Introducción - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

El software ADS/ADX contiene funciones y configuraciones que no se definen al seleccionar la licencia o realizar la instalación. En este documento se describe el flujo de trabajo para poner en marcha el servidor de aplicaciones y datos (ADS) o el servidor extendido de aplicación y datos (ADX) como parte del sistema Metasys, y para establecer y modificar la configuración del ADS/ADX con el fin de que se adapte mejor a las necesidades de su instalación.

Para determinar los requisitos de hardware y software del ADS/ADX , consulte Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832).

Nota: En este documento, el término ADS incluye ADS-Lite, salvo que se indique lo contrario. El término motor de red incluye cualquier motor, NAE, NIE, NCE, SNE, SNC, salvo que se indique lo contrario, y el término NAE incluye el NAE45-Lite, salvo que se indique lo contrario. Estos productos solo están disponibles para mercados específicos. Póngase en contacto con su representante de Johnson Controls® para conocer más detalles.