|
Plataforma de equipo recomendada 1 |
Última versión del procesador Intel i7 con al menos 6 núcleos o más 2 discos duros de 500 GB (RAID 1)
2 con 40 GB de espacio libre después de la instalación de todo el software necesario y antes de la instalación del software ADS-Lite. Configure RAID 1 (mirroring/discos en espejo) con el caché de escritura en disco activado.
Nota: Los requisitos de software incluyen el sistema operativo compatible, el software de base de datos, .NET Framework y cualquier otro software o paquetes de servicio necesarios para la configuración del ADS.
Adaptador gráfico (1 GB de RAM, ATI® Technologies o NVIDIA® Corporation, compatible con 64 bits [para sistemas operativos de 64 bits], de pequeño formato [SFF] si es necesario) |
|
|
Memoria mínima requerida 3 |
8 GB mínimo, se recomiendan 16 GB) El host de la VM debe tener al menos 8 GB de RAM asignados en todo momento. Cuando configure la VM, no seleccione la opción para habilitar la memoria dinámica. |
|
|
Sistemas operativos y software de base de datos compatibles 4 |
Windows® 10, ediciones Pro y Enterprise, versiones 2004, 21H1 y 21H2 (64 bits). Para todas las futuras actualizaciones de Windows 10 después de la versión 21H2, evaluaremos y certificaremos la compatibilidad de las actualizaciones del software de Metasys antes de proporcionar orientación sobre la misma. Windows® 10 Enterprise LTSC (21H2) (64 bits)Software de base de datos:
|
|
|
Entornos virtuales compatibles |
Microsoft Hyper-V™ VMware® |
|
|
Interfaces de usuario compatibles |
Portal de gestión de la Instalación SMP IU de Metasys Nota:
SMP requiere una licencia en la versión 12.0. La licencia solo está disponible para los clientes actuales de Metasys.
|
|
| Software adicional incluido con la descarga de software ADS Lite |
Microsoft .NET Framework 4.7.2 Microsoft .Net Core 3.1.21 Software Launcher |
|
|
Hardware opcional |
Cualquier impresora de red o local compatible con el sistema operativo cualificado de Windows |
|
|
Software opcional |
Herramienta de Generación de Gráficos Software de la CCT Software de la SCT Metasys Database Manager Metasys Export Utility |
|
1 Nuestras recomendaciones de plataforma informática y de memoria no pretenden dar a entender que las máquinas más antiguas o más lentas no puedan utilizarse. Consulte
Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279)
1 para obtener más información sobre las recomendaciones para el equipo/servidor.
2 Para obtener el mejor rendimiento, utilice discos duros SAS, no discos duros SCSI.
3 Se recomienda utilizar la RAM que el equipo admita.
4 Consulte
Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279)
para ver los ajustes específicos del sistema operativo Microsoft Windows que podrían ser necesarios para la configuración de su sistema Metasys.