Introducción - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Tal como se implementó en el sistema Metasys, RabbitMQ admite tendencias y las funciones del árbol de navegación de la IU de SMP y la IU de Metasys. La cola del Director del Sitio recibe datos de tendencias y cambios del árbol de navegación de otros dispositivos del sistema. Cuando el Director de Sitio está ocupado, los mensajes permanecen en la cola hasta que el Director de Sitio esté disponible para procesarlos. El uso de RabbitMQ permite al sistema evitar los cuellos de botella al separar las acciones de recepción y procesamiento de datos. Todas las funciones de la cola de mensajes se realizan dentro del propio servidor; ningún mensaje de RabbitMQ se transmite a través de la red entre el servidor y otros dispositivos.

RabbitMQ debe instalarse en todos los equipos en los que se instale el software ADS, ADX u OAS. Una vez instalado, no detenga, desactive o desinstale RabbitMQ. Si RabbitMQ se detiene, desactiva o desinstala, el Director de Sitio no recibe ni procesa los mensajes. Los datos de tendencias perdidos pueden ser irrecuperables. La cola se llena a un ritmo determinado por la configuración de su sitio y el uso del sistema; por ejemplo: la frecuencia de las tendencias o el número de adiciones, cambios o eliminaciones realizadas en el árbol de navegación.

Nota: Cada Director de Sitio contiene toda la información de navegación de un sitio entero en una caché. Esta caché permite que la interfaz de usuario del portal SMP aparezca rápidamente sin tener que repetir las solicitudes a los dispositivos del sistema. Las actualizaciones recibidas a través de la cola de RabbitMQ mantienen la información actualizada.

Se genera una alarma en el sistema Metasys cuando cualquier tendencia o muestra de alarma permanece en el RabbitMQ durante más de 10 minutos. Esta alarma suele indicar un problema con Microsoft SQL Server® o que un destino de reenvío remoto está desconectado.

Se genera una alarma en el sistema Metasys cuando muestras de tendencia permanecen en la cola tras fallar dos inserciones masivas. Si se produce este escenario, las muestras de tendencia pasan a un modo de inserción único. Se genera una alarma para cada muestra de tendencia que vuelve a un modo de una sola inserción. Los archivos JSON (JavaScript Object Notation) se crean para cada objeto de tendencia que tiene una muestra que no puede procesarse. Los archivos JSON se encuentran en la base de datos JCIHistorian.