El ADS es una plataforma escalable que sirve a múltiples usuarios y proporciona opciones de software de base de datos para archivar datos históricos utilizando la base de datos del software de Microsoft SQL Server® Express.
La versión extendida del servidor ADS, el ADX sirve a un mayor número de usuarios y proporciona un almacenamiento de datos históricos de mayor capacidad utilizando la base de datos del software SQL Server. El ADX también se puede configurar en una configuración dividida, en la que los componentes web/de aplicaciones del ADX residen en un servidor web/de aplicaciones dedicado y las bases de datos históricas del ADX residen en un servidor de base de datos dedicado. Consulte la siguiente tabla para ver las pautas para la configuración Split del ADX.
|
Producto |
Directriz |
|---|---|
|
Servidor web/de aplicaciones ADX |
Se debe cargar en un sistema operativo de clase de servidor de Windows. Nota:
|
|
Servidor de base de datos ADX |
Se debe cargar en un sistema operativo de clase de servidor de Windows. Nota: El software SQL Server reside en el servidor de base de datos ADX. El servidor de base de datos almacena datos de sistema históricos Metasys y sirve como un repositorio de datos históricos para el servidor web/de aplicaciones.
|
|
Herramienta de configuración del sistema (SCT) |
Debe cargarse en un tercer servidor que esté separado del servidor web/de aplicaciones ADX y del servidor de base de datos ADX. |
Para determinar los requisitos de hardware y software de ADS/ ADX, consulte Metasys® System Configuration Guide (LIT-12011832).