La base de datos del repositorio de evaluación de fallos se encuentra en el ADS/ADX dentro de la base de datos del software SQL Server.
El programa de instalación incluye el repositorio de evaluación de fallos en el mismo equipo donde se encuentre el software ADS/ADX . La ubicación predeterminada del directorio es C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL<version>.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA. En un ADX dividido, la ubicación del directorio está en el servidor de la base de datos, en la misma unidad en la que se encuentra instalado el software SQL Server. Si prefiere cambiar la ubicación donde se cargan las bases de datos (por ejemplo: E:\MyDatabases), deberá hacerlo antes de instalar el software ADS/ADX. Para obtener más información, consulte Metasys Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012162) o Metasys Server Lite Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012258)