Mejora del repositorio de tendencias - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

El tamaño de almacenamiento necesario para el repositorio de tendencias del ADS/ADX se puede optimizar con los siguientes métodos:

  • configurar intervalos de muestreo mayores para tendencias individuales

  • determinar qué tendencias se almacenan a largo plazo y transferir solo sus muestras

  • configurar las tendencias de objetos no críticos para muestrear con grandes incrementos de cambio de valor (COV)

También puede optimizar el rendimiento de la comunicación de la red para transferir muestras de tendencias de los dispositivos de motores al repositorio de ADS/ADX utilizando los siguientes métodos:

  • configurar el punto de ajuste de transferencia, Transfer Setpoint, en las tendencias individuales para que transfieran sus muestras a intervalos diferentes de otras tendencias

  • utilizar el tiempo de entrega del ADS del motor de red para transferir las muestras en el momento en que el acceso del usuario al sistema sea mínimo

Para obtener más información, consulte el tema sobre extensiones de tendencias en la ayuda Metasys SMP Help (LIT-1201793).