Base de datos del repositorio de informes de Metasys - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

La base de datos del repositorio de informes de Metasys se encuentra en el ADS/ADX dentro de la base de datos del software SQL Server. El repositorio de informes de Metasys contiene información del Sistema de Informes Avanzados de Metasys.

El programa de instalación sitúa el repositorio de Metasys Reporting en el mismo equipo donde se encuentre el software ADX. La ubicación predeterminada del directorio es C:\ProgramData\Johnson Controls\MetasysIII\SQLData (versiones anteriores a la versión 8.0) o C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL<version>.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA (versión 8.0 o posteriores). En un ADX dividido, la ubicación del directorio está en el equipo del servidor de la base de datos en la misma unidad en la que se encuentra instalado el software SQL Server. Si prefiere cambiar la ubicación donde se cargan las bases de datos (por ejemplo: E:\MyDatabases), deberá hacerlo antes de instalar el software ADS/ADX .

Para conocer más detalles, consulte la sección Ubicaciones personalizadas para las aplicaciones y bases de datos del servidor de Metasys en el asistente Metasys Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012162).