Mejora del repositorio de eventos - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

El tamaño de almacenamiento necesario para el repositorio de eventos del ADS/ADX se puede optimizar definiendo únicamente alarmas intrínsecas, objetos de inscripción de evento o extensiones de alarma para objetos de punto que requieren procesar y archivar mensajes de eventos.

Además, optimice el rendimiento de la comunicación de la red para transferir mensajes de eventos desde los motores al repositorio de eventos del ADS/ADX , optimizando el tamaño del repositorio de alarmas en el objeto dispositivo de cada motor.

Para obtener más información, consulte la sección Gestión de alarmas y eventos en Metasys SMP Help (LIT-1201793).