Descripción del repositorio de eventos - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

El repositorio de eventos se encuentra en el ADS/ADX dentro de la base de datos del software SQL Server. Es posible ver y confirmar alarmas y eventos del ADS/ADX en el repositorio de eventos. El evento o alarma más reciente y de máxima prioridad que requiera confirmación aparece en la ventana Alarmas. Utilice el visor de eventos para ver los eventos de un repositorio de dispositivo. Cuando el repositorio del dispositivo recibe una confirmación a través de la interfaz de usuario o de un servicio web, se notifica al dispositivo origen de la alarma.

El programa de instalación incluye el repositorio de eventos en el mismo equipo donde se encuentra el software ADS/ADX . La ubicación predeterminada del directorio es C:\ProgramData\Johnson Controls\MetasysIII\SQLData (anteriores a la versión 8.0) o C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL<version>.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA (versión 8.0 o posteriores). En un ADX dividido, la ubicación del directorio está en el equipo del servidor de la base de datos en la misma unidad en la que se encuentra instalado el software SQL Server. Si prefiere cambiar la ubicación donde se cargan las bases de datos (por ejemplo: E:\MyDatabases), deberá hacerlo antes de instalar el software ADS/ADX. Para obtener más información, consulte Metasys Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012162) o Metasys Server Lite Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012258)

El rendimiento del ADS/ADX se degrada a medida que aumenta el número de eventos que entra en el repositorio de eventos del ADS/ADX , y aumenta la frecuencia de muestras de eventos que se guardan en el repositorio de eventos dependiendo de los recursos de hardware utilizados en el equipo ADS/ADX .