Descripción de la base de datos del repositorio de autorización de espacios - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

El repositorio de autorización de espacios se encuentra dentro de la base de datos de SQL Server. La ubicación de la carpeta de los archivos de bases de datos donde se almacenan los datos de autorización se selecciona al instalar el servidor de Metasys. La ubicación predeterminada de directorio es C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL<version>.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA (versión 8.0 o posterior).

Nota: El programa de instalación incluye el repositorio Autorización de espacios en el mismo equipo en el que se encuentra el software ADX. En un ADX dividido, la ubicación del directorio está en el servidor de la base de datos, en la misma unidad en la que se encuentra instalado el software SQL Server. Si prefiere cambiar la ubicación donde se cargan las bases de datos (por ejemplo: E:\MyDatabases), deberá hacerlo antes de instalar el software ADS/ADX. Para conocer más detalles, consulte la sección Ubicaciones personalizadas para las aplicaciones y bases de datos del servidor de Metasys en el asistente Metasys Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012162).