Mejora del repositorio de auditorías - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

El tamaño de almacenamiento necesario para el repositorio de auditoría del ADS/ADX se puede optimizar especificando el nivel de auditoría (1 - 4) para los mensajes de auditoría que se deben informar y archivar.

Además, optimice el rendimiento de la comunicación de la red para transferir mensajes de auditoría desde dispositivos NAE/NCE o NIE al repositorio de eventos del ADS/ADX optimizando el tamaño del repositorio de auditorías en el objeto dispositivo de cada motor.

El nivel de auditoría 1 es el nivel mínimo de información. El nivel de auditoría 4 proporciona el máximo nivel de información. El nivel de auditoría 2 es la configuración predeterminada. Para obtener más información, consulte el tema sobre seguimiento de auditoría en Metasys SMP Help (LIT-1201793).