Base de datos del repositorio de anotaciones - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

El repositorio de anotaciones se encuentra en el ADS/ADX dentro de la base de datos del software SQL Server. El repositorio de anotaciones contiene todas las anotaciones opcionales introducidas a mano para los elementos del árbol All Items.

El programa de instalación incluye el repositorio de anotaciones en el mismo equipo donde se encuentre el software ADX. La ubicación predeterminada del directorio es C:\ProgramData\Johnson Controls\MetasysIII\SQLData (versiones anteriores a la 8.0) o C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL<version>.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA (versión 8.0 o posteriores). En un ADX dividido, la ubicación del directorio está en el equipo del servidor de la base de datos en la misma unidad en la que se encuentra instalado el software SQL Server. Si prefiere cambiar la ubicación donde se cargan las bases de datos (por ejemplo: E:\MyDatabases), deberá hacerlo antes de instalar el software ADS/ADX. Para conocer más detalles, consulte la sección Ubicaciones personalizadas para las aplicaciones y bases de datos del servidor de Metasys en el asistente Metasys Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012162).

El rendimiento del ADS/ADX se deteriora a medida que aumenta el número de anotaciones en el repositorio de anotaciones del ADS/ADX ; la frecuencia con que deben almacenarse muestras de anotaciones en dicho repositorio aumenta según los recursos de hardware utilizados en el equipo ADS/ADX . El repositorio de anotaciones no requiere optimización especial, porque su tamaño solo aumenta a medida que lo hace el número de anotaciones.