Repositorios - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active
Importante: El atributo Repositorios ADS en el motor o servidor determina dónde envía el dispositivo la información histórica. El atributo Repositorios ADS predeterminados del objeto Sitio define dónde se almacenan los datos históricos. De manera predeterminada, estos atributos del repositorio están en blanco. Cerciórese de introducir la dirección o el nombre del dispositivo de su repositorio (normalmente el Director de Sitio) en estos atributos para asegurarse de no perder datos históricos. En el propio Director de Sitio, deje el atributo Repositorios ADS en blanco si el Director de Sitio también sirve de repositorio. El atributo Repositorios ADS predeterminados define la ubicación del repositorio del ADS de todos los dispositivos del sitio que no tengan el atributo Repositorios ADS definido por su cuenta. El atributo Repositorios ADS, una vez definido en un motor de red, sobrescribe el atributo Repositorios ADS predeterminados del sitio para ese motor.

Se han introducido tres nuevas bases de datos SQL: MetasysValue, MetasysFault y MetasysFaultTriage fueronintroducidas en la versión 11.0 de Metasys Para activar las bases de datos, obtenga la licencia de las funciones asociadas de Metasys. Se han añadido las Posibles zonas problemáticas, la detección y la evaluación de fallos. Las bases de datos MetasysValue y MetasysFault se mantienen por sí solas y almacenan datos de siete días consecutivos. Estas bases de datos no están supervisadas ni gestionadas por Metasys Database Manager.

Un repositorio proporciona almacenamiento a largo plazo para los datos históricos. Normalmente, el ADS/ADX configurado como Director del Sitio también proporciona los repositorios individuales de datos de tendencias, mensajes de eventos, mensajes de auditoría, anotaciones, informes, autorización de espacios, posibles zonas problemáticas, detección de fallos y datos de evaluación de fallos. Sin embargo, puede haber repositorios individuales en la base de datos de SQL Server. En un ADX dividido, los repositorios están en el servidor de la base de datos en el que se encuentra instalado el software SQL Server. Puede instalar un ADX dividido en el que el equipo servidor de la base de datos almacene todos los datos históricos.

Nota: El ADS-Lite no puede ser Director de Sitio para otros servidores ADS o ADX.

En la tabla siguiente se enumeran los repositorios de ADS/ADX, el correspondiente tema en línea Metasys SMP Help (LIT-1201793) o Metasys UI Help (LIT-12011953) y el nombre de archivo equivalente. Las secciones siguientes describen los repositorios con más detalle y sugieren formas de optimizarlos.

Tabla 1. Repositorios ADS/ADX

Repositorio

Consulte

Nombre del archivo de la base de datos en el equipo ADS/ADX

Tendencias

Extensiones de tendencias en la ayuda Metasys SMP Help (LIT-1201793)

JCIHistorianDB

Auditorías

Itinerarios de auditorías en la ayuda Metasys SMP Help (LIT-1201793)

JCIAuditTrails

Eventos

Gestión de alarmas y eventos en la ayuda Metasys SMP Help (LIT-1201793)

JCIEvents

Anotación
Nota: La IU de Metasys no utiliza esta base de datos.

Annotating Objects/Items en la ayuda Metasys SMP Help (LIT-1201793)

JCIItemAnnotation

Informes

Informes avanzados en la ayuda Metasys SMP Help (LIT-1201793)

MetasysReporting

Generación de informes de la IU de Metasys

Informes: Trend Widget y Custom Trend Viewer en la ayuda Metasys UI Help (LIT-12011953)

JCIReportingDB

Autorización de espacios

Autorización de usuario y Gestor de paneles en la ayuda Metasys UI Help (LIT-12011953).

SpacesAuthorization

Posibles zonas problemáticas

Sección de posibles zonas problemáticas en la ayuda Metasys UI Help (LIT-12011953)

MetasysValue

Detección de fallos

Sección de posibles zonas problemáticas en la ayuda Metasys UI Help (LIT-12011953)

MetasysFault

Evaluación de fallos

Sección de posibles zonas problemáticas en la ayuda Metasys UI Help (LIT-12011953)

MetasysFaultTriage