Objeto dispositivo del ADS - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

La interfaz de usuario organiza los atributos del objeto dispositivo del ADS en las pestañas del panel derecho. Para ver una descripción de cada pestaña, consulte Tabla 1. En la pestaña Focus, el tipo de objeto y el nombre del modelo de un ADX aparecen ambos como ADS para el objeto dispositivo del ADS.

Figura 1. Objeto dispositivo del ADS



Nota: En la siguiente tabla, en línea se refiere a las pestañas que se ven cuando se mira la interfaz de usuario del ADS/ADX. SCT se refiere a las pestañas que se ven cuando se mira una base de datos de archivos en la SCT. En la IU de Metasys, las pestañas de Correo electrónico, SNMP, Syslog e Impresora están disponibles a través de la función de notificaciones remotas. La pestaña Resumen está disponible en la interfaz de usuario de Metasys como un widget de resumen independiente.
Tabla 1. Pestañas de la interfaz de usuario del objeto dispositivo de ADS

Pestaña

Finalidad

En línea/SCT

Focus/Configuración

Descripción del dispositivo incluida la información relativa al sitio. La pestaña también incluye información general sobre el repositorio de ADS, especialmente si es necesario reenviar los datos históricos a otros repositorios de ADS.

Ambos

Nota: La pestaña Focus aparecerá en línea y la pestaña de configuración, en la SCT.

Resumen

Nombre, valor, estado y descripción del estudio de tendencias o los elementos gráficos del usuario en el ADS

En línea

Diagnóstico

Información de mensajería HTTPS con fines de diagnóstico

En línea

Email

Información sobre la configuración y el destino del correo electrónico

Ambos

SNMP

Información de configuración y destino del Protocolo Simple de Gestión de Redes (SNMP)

Ambos

Syslog

La opción Syslog proporciona una indicación positiva de cada campo posible en las entradas de auditoría y eventos de Metasys, sustituyendo cualquier campo en blanco por un guion simple (-).

Ambos

Impresora

Información de configuración y destino de la impresora de alarma

Ambos