La interfaz de usuario organiza los atributos del objeto dispositivo del ADS en las pestañas del panel derecho. Para ver una descripción de cada pestaña, consulte Tabla 1. En la pestaña Focus, el tipo de objeto y el nombre del modelo de un ADX aparecen ambos como ADS para el objeto dispositivo del ADS.
Pestaña |
Finalidad |
En línea/SCT |
---|---|---|
Focus/Configuración |
Descripción del dispositivo incluida la información relativa al sitio. La pestaña también incluye información general sobre el repositorio de ADS, especialmente si es necesario reenviar los datos históricos a otros repositorios de ADS. |
Ambos Nota: La pestaña Focus aparecerá en línea y la pestaña de configuración, en la SCT.
|
Resumen |
Nombre, valor, estado y descripción del estudio de tendencias o los elementos gráficos del usuario en el ADS |
En línea |
Diagnóstico |
Información de mensajería HTTPS con fines de diagnóstico |
En línea |
|
Información sobre la configuración y el destino del correo electrónico |
Ambos |
SNMP |
Información de configuración y destino del Protocolo Simple de Gestión de Redes (SNMP) |
Ambos |
Syslog |
La opción Syslog proporciona una indicación positiva de cada campo posible en las entradas de auditoría y eventos de Metasys, sustituyendo cualquier campo en blanco por un guion simple (-). |
Ambos |
Impresora |
Información de configuración y destino de la impresora de alarma |
Ambos |