Un ADS y un ADX en el mismo sitio - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Aunque es posible instalar tanto un ADS como un ADX en el mismo sitio (con la restricción de que un ADS-Lite no puede ser el Director de Sitio de ningún otro ADS o ADX), los datos históricos no pueden ser compartidos entre los dos equipos. Los archivos del repositorio solo existen en un equipo ADS/ADX o en el equipo del servidor de la base de datos en el ADX dividido. El NAE/NCE/NIE puede enviar registros históricos a un único equipo del repositorio.