Información de impresión visible en la interfaz de usuario - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Se puede utilizar cualquier impresora compatible con el sistema operativo del equipo para imprimir el contenido de cualquier panel que aparezca en la interfaz de usuario de SMP. Las impresoras compatibles incluyen impresoras de red IP e impresoras conectadas mediante un puerto USB o paralelo. La impresión a través de los servicios de impresión Novell Netware no es compatible.